This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如何将自定义名称分配给一组 GPIO 中的引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467572/am263p4-how-to-assign-custom-names-to-pins-in-a-group-of-gpios

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

是否有任何方法可以将自定义名称分配给 SysConfig 中一组 GPIO 中配置的引脚。

例如、对于 ADC、如何更改引脚的命名以便更好地发挥其在整个电路中的功能?
例如、将 ADC0_AIN0更改为"current_phase_1"。

此致
曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC0_AIN0是数据表名称、无法更改。 您应该将"CONFIG_ADC0"更改为船上的任意值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    是的、Keith 说的是 far 名称变化的答案。 您可以更改 SysConfig 变量名称。  

    此致、

    Ralph Jacobi