This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:无法连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467973/lp-xds110-not-able-to-connect

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

安装新的 CCS12.8.1后、我无法将 XDS110与我拥有的任何目标器件连接。

xds110>xdsdfu -m.

<<<器件0 >>>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:具有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针
版本:3.0.0.32
制造商:德州仪器(TI)
序列号:NOSERIAL
Mode:Runtime
配置:标准

正在将器件切换至 DFU 模式。

设置序列号

C:\ti\uniflash_8.6.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -s 7554603769 -r

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

请求的设备未在总线上找到。

固件更新也会报告未找到设备

打开 CCS Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="549975" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467973/lp-xds110-not-able-to-connect ]C:\ti\uniflash_8.6.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -s 7554603769 -r

    请注意、序列号应仅包含8个字符。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html (部分:"查找和更新序列号")

    也就是说、它应该在8个字符后截断字符串。

    您是否使用此独立的 XDS110调试探针?

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    谢谢

    Ki