This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:选择引导模式、在电源复位时在 OCRAM 中保留程序存储器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468239/am263p4-q1-boot-mode-selection-to-retain-program-memory-in-ocram-on-power-reset

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

您好!

我当前正在使用 DEV_BOOT 模式 单独的脉冲。 但是、每次执行时、我都会遇到一个问题 上电复位(POR) 要启动调试会话、请参阅 程序存储器复位 因为它存储在中 OCRAM .

您能为我提供以下方面的指导吗?

  1. 计算公式 集线器 我是否应该选择保留甚至在电源复位后的程序存储器/代码?
  2. 需要修改哪些必要的配置或设置才能实现此目的?

非常感谢任何见解或建议。

谢谢!

此致、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    OCRAM 是应该使用的易失性存储器。

    您需要使用 OSPI 引导模式并将应用代码存储在闪存 NVM 芯片中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此链接、了解如何在闪存芯片中对 hello world 进行编程、然后使用 ospi 引导模式从闪存芯片引导

    software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html