This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:更改 SOP 后如何使用其他引导模式。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468248/am263p4-q1-how-use-other-boot-modes-after-changing-sop

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

您好!


当我想在诸如(OSPI 和 QSPI)之类的 DEVBOOT 模式之外运行时、我遇到此错误:如何使用抖动模式?

Cortex_R5_0:在长度为0x40的第0页上的0x0写入存储器块时出现故障:(错误-1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)
Cortex_R5_0:文件加载程序:验证失败:目标无法写入0x00000000
Cortex_R5_0:GEL:文件:C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\gpio_led_Blink_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out:加载失败。