This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:无法将网络示例导入 CCS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467873/am2612-networking-examples-cannot-be-imported-into-ccs

器件型号:AM2612

工具与软件:

团队成员、您好!

我面临一个问题、我无法将任何 AM261x 网络示例(尤其是 TSN)导入 CCS。

参考本指南(AM261x MCU+ SDK:以太网 TSN CPSW gPTP TimeReceiver (gPTP Slave)示例)、我使用了"C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10\source\networking\enet\core\examples\tsn\gptp_cpsw_app"作为示例的路径。

在 CCS 12.8.1中、文件系统中未发现以下示例:

在 CCS Theia 20.0.1.4中、抛出"工程的路径必须只有一个区段"问题。

"C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10\examples"中的其他示例可以由 CCS 找到。

我在做什么错?

此致
曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    在 CCS 工程的上下文中、指向源文件夹的文档对我没有意义。 CCS 工程的路径错误、或者路径是在 CCS 外部编译的。 我将在以太网专家中对其进行循环评论。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    这是 AM261x 以太网示例中的一个已知问题。 SDK 文件中存在某些配置错误、从而导致出现此问题。 它已报告给开发团队、很快将得到解决。 在此之前、对于编译、可以使用命令行 makefile 编译: software-dl.ti.com/.../MAKEFILE_BUILD_PAGE.html  

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的回答。

    您是否要在此处粘贴链接? 因为链路的中间部分缺失、我不确定如何正确进行。

    谢谢。此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    抱歉、我之前的回复中存在链接的格式问题。 正确的链接是: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM261X/latest/exports/docs/api_guide_am261x/MAKEFILE_BUILD_PAGE.html

    此致、
    Shaunak