This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SysConfig 存储器区域与 MPU 与 RAT 之间的关系

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467952/am2434-sysconfig-memory-region-vs-mpu-vs-rat

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对 SysConfig 有疑问。  

我看到有一个存储器区域配置部分、但也有一个 MPU 区域和 RAT 配置部分。  

它们之间有什么差异、它们应该如何配置它们?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    MPU 配置使您能够定义存储器访问权限/权限及其属性。

    而 RAT 配置将36位存储器地址转换为32位存储器地址、以访问 存储器地址的上限范围。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    感谢您的答复。

    SysConfig 中的内存区域设置是什么?我的客户如何配置该设置?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    SysConfig 中的内存区域设置是什么?我的客户如何知道如何配置它?

    这用于配置应用程序将使用的存储器区域。   有关更多详细信息、请参阅 MEMORY_Configurator。

    此致、

    Tushar