This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网引导加载

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468026/msp432e401y-boot-loading-over-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

我在 CCS 的 Resource Explorer 中看到了培训引导加载程序示例、 这意味着其中一台交换机必须连接到网络。 什么网络?. 这是否意味着它应该连接到 DHCP 服务器以便 PC 主机获得 IP? . 如果是,我想启动加载 MSP 无线,可能使用路由器,但示例特别告诉 MSP 闪存必须擦除,所以我该如何做无线(我做它使用 CCS 调试批量删除).  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    这意味着交换机之一必须连接到网络

    您是指下图 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?fullTextSearch=Static%20Ip%20&fullTextSearchPage=1&node=A__ADn.VTNH8qUYxgak.wnmVw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_MSP432E4SDK__Nh7md.m__LATEST

    电缆1 连接交换机和网络(Internet 或 LAN)。 这里所示的开关  NETGEAR GS110TP

    电缆2连接 PC 和交换机。

    电缆3连接 LaunchPad 和交换机。

    网络上应该有一个 DHCP 服务器、为 LaunchPad 分配动态 IP 地址。  

    Unknown 说:
    如果是、我想以无线方式启动 MSP、可能是使用路由器、但示例特别告诉我们 MSP 闪存必须被擦除、那么我该如何以无线方式执行该操作(我是使用 CCS 调试批量移除的)。

    引导加载程序示例适用于有线以太网。 我们没有任何无线引导加载示例。 MCU 没有用于无线通信的 AFE。 这是您在 MCU 外部添加的器件、用于无线接收数据、然后通过某种类型的串行通信(可以仅仅是 UART)将数据传输到 MCU。