This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:无法在客户引导加载程序中启动多核映像

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459332/am263p4-q1-fail-to-boot-multi-core-image-in-customer-bootloader

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

大家好、专家:

我向我的客户提出这个问题、因为他在初始化新主题时遇到了一些问题。

预期的引导流程为 RBL -> SBL -> PBL (客户的引导加载程序)-> APP。 下面是我们完成的测试及相应的结果。 请帮助分析和指导使用 AM263P 实现预期引导流程的方法。 谢谢。

  1. 内核0、内核2和内核3用于应用。
  2. 该引导流程在客户先前的 AM2634项目中运行良好。
  3. SBL 可以正确引导多核映像。
  4. 单核映像(适用于 Core-0的应用)可以由 PBL 正确引导。
  5. 如果通过 PBL 引导多核映像、它会卡在加载 Core-3的映像中。 和
    1. XDS110不可连接内核3和内核1、但它已在 SBL 中设置为双核/独立模式。
    2. Core-3的 ATCM 无法访问、"????????? "显示在内存浏览器中。
  6. 与以前的 AM2634工程相同的 MPU 设置。  

SDK 版本:10.1.0.31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    您能分享更多详细信息吗:1. 他们尝试哪种引导模式、以及他们刷写映像的偏移量是多少。

    2.应用的 MPU 设置是否可以分享?

    3.  

    [报价用户 id="204499" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459332/am263p4-q1-fail-to-boot-multi-core-image-in-customer-bootloader "] XDS110不可连接 Core-3和 Core-1、但它已在 SBL 中设置为双核/独立模式。[/QUOT]

    尝试连接时他们还在运行 GEL 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、

    1. 他们尝试哪种引导模式以及刷写映像的偏移量是多少。

    使用 OSPI 引导模式。

    2. 您可以共享应用程序的 MPU 设置吗?[/QUOT]

    通过电子邮件发送要使用的内容。

    [报价 userid="500225" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459332/am263p4-q1-fail-to-boot-multi-core-image-in-customer-bootloader/5602405 #5602405"]

    3.  

    XDS110不可连接内核3和内核1、但它已在 SBL 中设置为双核/独立模式。

    尝试连接时他们还在运行 GEL 文件。

    [报价]

    我们尝试使用 GEL 文件运行、所有4个内核都可以与 GEL 文件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从设置方面来说、这似乎有一些问题  

    [报价用户 id="204499" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459332/am263p4-q1-fail-to-boot-multi-core-image-in-customer-bootloader "] XDS110不可连接 Core-3和 Core-1、但它已在 SBL 中设置为双核/独立模式。[/QUOT]

    他们是否正在目标配置中再次加载 GEL?