This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:以太网 PHY 寄存器设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467913/am263p4-q1-ethernet-phy-register-settings

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DP83869HM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户如何配置以太网 PHY (DP83869hm)寄存器?

他们应该使用哪些驱动程序来配置以下寄存器设置?

GEN_CFG4 (偏移= 1Eh)
μ・INTERRUPT_MASK (偏移= 12h)
・FX_INT_EN (偏移= C18h)

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    请让客户使用 TI PHY 团队提供的 Phy 驱动程序。

    他们可以在此处查找驱动程序: github.com/.../src