This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:定制电路板的 Uniflash SBL 映像

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467686/am263p4-uniflash-sbl-image-for-custom-board

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我的客户使用控制卡(TMSDCND263P)评估 AM623P4。
他了解到、使用预编译 SBL (sbl_ospi.release.tiimage)、Uniflash 便可实现 OSPI 刷写

客户将基于控制卡构建其定制电路板。 定制电路板上将使用相同的 OSPI 闪存。
他了解了对板载 I2C EEPROM 的预编译 SBL 访问。
但他们的定制电路板没有板载 EEPROM、他想知道如何为定制电路板制作 SBL。
有何指导原则?

谢谢。此致、
田代浩一郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    1.请确保根据此处提到的硬件设计指南行设计定制硬件:(如果可能、请让我们的硬件应用团队完成硬件审查)

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabj8

    2.  

    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467686/am263p4-uniflash-sbl-image-for-custom-board 客户将基于控制卡构建自己的定制电路板。 定制电路板将使用相同的 OSPI 闪存。

    可以、如果他们使用相同的闪存芯片、则可以使用相同的 Uniflash 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467686/am263p4-uniflash-sbl-image-for-custom-board 他了解对板载 I2C EEPROM 的预编译 SBL 访问。
    但他们的定制电路板没有板载 EEPROM、他想知道如何为定制电路板制作 SBL。
    是否有任何指导方针?

    他们可以使用 SDK 中提供的 SBL 应用程序代码作为参考、网址为:

     https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html

    该  示例的源代码可以在以下文件夹中找到:C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_00_00_35\examples\drivers\boot\sbl_ospi\am263px-cc\r5fss0-0_nortos

    他们可以修改 SBL 代码作为定制硬件。 如果这些器件没有 EEPROM、则可以简单地从 syscfg 中删除 EEPROM 并注释掉 EEPROM 的代码。