This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:针对 IPC、MPU 区域未缓存与可共享

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467971/am2434-mpu-region-non-cached-vs-shareable-for-ipc

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在尝试 SDK 中的 IPC 示例。  

共享存储器区域(0x701D0000~)配置为非缓存、但出于性能目的不能更好地共享?

为什么默认情况下将其配置为非缓存、他们是否可以将其配置为可共享以提高性能? 哪一种方法会更好地提高性能?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:您的客户评估哪种 IPC 示例?  一般性在 IPC 中、我们需要确保内核具有共享存储器的一致性视图、使用非缓存存储器是一种实现这一目的的方法、另一种方法是手动管理一致性。  

    谢谢!

    Paula.