This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263Px MCU+SDK 中 canfd_external_read_write 示例的 MCAN 模式问题(版本10.01.00.31)

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468909/am263p4-q1-mcan-mode-issue-with-canfd_external_read_write-example-from-the-am263px-mcu-sdk-version-10-01-00-31

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

您好!

我目前使用 AM263Px CC 的 MCAN 外设、并使用canfd_external_read_write AM263Px MCU+SDK (版本10.01.00.31)中示例的修改版本、来启用扩展 CAN ID 消息的传输和接收。 但是、如果示例代码仅在环回模式下工作、会遇到问题。 这在 TLV 选择选项中可用的所有模式下发生、如随附文件所示。

我想在 CANFD MCAN 模式下操作该示例、以启用传统扩展 CAN ID 消息的发送和接收。

我已附加工作区文件夹、供您参考。

感谢您的帮助。

此致、
Tarun

e2e.ti.com/.../canfd_5F00_external_5F00_read_5F00_write_5F00_am263px_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_freertos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    感谢您的咨询。 很高兴听到内部环回模式按预期工作。

    您能介绍一下您正在使用的测试设置吗?

    必须至少有一个其他运行 CAN 节点才能使非内部环回模式配置在 CAN 总线上正确通信数据。

    此致、

    Zackary Fleenor