This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:示例项目调试和运行问题

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468289/lp-am263p-exaple-project-debug-and-run-problem

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们使用 LP-AM263P 开发套件和示例工程 mcan_loopback_interrupt_am263px-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。 我们无法调试项目、也无法确定项目是否正常运行。

您可以 帮助调试和运行项目吗?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    请按照此视频开始在 am26x 器件上调试和运行程序:

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请参阅文档链接、以了解有关如何从闪存等引导器件的更多信息:

    software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    我们尝试了每个步骤、但无法刷写 LP-AM263P。

    我们还缺少什么其他东西吗?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我在设置中检查了这个、然后 找出了这个问题。

    这是由于 Uniflash 工具中的二进制文件过时所致。 您可以检查是否使用 SDK 中刷写的内容、而不是默认内容: software-dl.ti.com/.../TI_UNIFLASH_TOOL.html

    步骤:1为 AM263Px-LP 构建 JTAG 闪存器示例

    然后、对 Uniflash 中的自定义闪存器使用新构建的.out:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_00_00_35\tools\flasher\JTAG_uniflash\am263px-lp\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang

    或者

     您可以通过使用 UART COM 端口进行刷写来解除阻止。:

    在器件 Search for AM263Px-LP (Serial)的下拉菜单中、选择 COM 端口

    software-dl.ti.com/.../TOOLS_FLASH.html