This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:CSP 封装中缺少 SafeTI 库安全案例。

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469192/tms570ls0432-safeti-library-safety-case-is-missing-in-the-csp-package

器件型号:TMS570LS0432

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在对在我们的产品中使用 SafeTI 库的产品进行认证。 为了证明我们满足了成功符合 ISO26262标准的期望、我们请参阅 TI 的安全手册文档。

文档名称:  

 用于的 SafeTI 诊断库软件安全手册
Hercules 处理器

文献编号:SPNU592A

我们使用 SafeTI 库版本 :  2.4.0

在本文档中、它表明只要有有效的 NDA、我们就能够通过合规性支持包从 TI 接收到"安全案例报告"。 我们收到了 C.4节、表10、 而非安全案例报告。 请与我们分享一下 您同意吗?