This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:ADC 输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468609/mspm0l1305-adc-input

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0L1306

工具与软件:

我想从任何 GPIO (例如 PA25)分配一个 ADC 输入。

为此、我使用每个模块 ADC12的 SYSCFG-Configurator。 但我在 SOT-16 (DYY)封装中无法做到这一点、但在 VSSOP-20 (DGS20)封装中可以做到这一点。

我始终会遇到错误资源冲突。

我在数据表中找不到使用 PA25或其他器件作为 ADC 输入的任何限制。 也许这没有记录?  

Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、您好!

    您正在运行哪个版本的 SysConfig、MSPM0 SDK 和 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dennis

    我的版本如下:

    SysConfig:1.22.0+3893

    CCS: 20.0.1

    SDK:2.03.00.07

    Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    有意思。  我运行的是相同的版本、它适合我。  您是否从其中一个 SDK 示例开始? 也许请尝试另一个示例、任何 MSPM0L1306示例都可以正常工作。  添加一个 ADC12、然后从一个封装切换到另一个封装、看看是否出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    你是对的、我听从您的意见、改成了另一个示例(adc12_sequency_conversion)、它会起作用!

     非常感谢