This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:EtherNetIP_adapter_demo

Guru**** 2611795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456994/lp-am243-ethernetip_adapter_demo

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 ethernetip_adapter_demo (ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08)。

我配置了预定义符号(项目 Properties→Build→Arm Compiler→Predefined Symbols:CPU_LOAD_MONITOR=1)来启动简单的网络服务器。

登录终端:

Pruicss max =3 Selected PRU:3
PRU_PHY_DETECT:185 PHY 3活动
PRU_PHY_DETECT:185 PHY 15活动
PHY 3:禁用 RGMII 模式
PHY 3:禁用千兆位 ANEG
PHY 15:禁用 RGMII 模式
PHY 15:禁用千兆位 ANEG
+EI_API_ADP_PRuicssStart
-ei_api_adp_pruicssStart
本地接口 IP 为192.168.1.10
EI_API_ADP_getMacAddr: 1C:63:49:25:1D:B5

Pbuf_alloc 在接收到 NRT 帧时失败
Pbuf_alloc 在接收到 NRT 帧时失败
Pbuf_alloc 在接收到 NRT 帧时失败。

已尝试连接:

LP 的默认配置为

IP 地址:192.168.1.10
网络掩码:255.255.255.0
网关地址:192.168.1.1
名称服务器:0.0.0.0

因此、我已将 PC 的以太网配置更改为  
IP 地址:192.168.1.20
网络掩码:255.255.255.0
网关地址:192.168.1.1

连接2:

已尝试 ping IP 192.168.1.10返回错误

我甚至没有从浏览器接收到单帧。 在 Wireshark 中仅获取 ARP 帧。

请进一步指导我

 

此致、

D. Jenita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenita:

    由于专家外出度假、因此对推迟答复表示歉意。

    来到您的查询时、DUT 是否成功响应方案:"连接1"中的 ARP 请求?

    另外、您能将两个连接变化中测试的 Wireshark 捕获发送给我们进行分析吗?  

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archit、

    很抱歉较晚回复、

    第一个连接的 Wireshark 跟踪、
    我无法在此处附加.pcapng 文件

    e2e.ti.com/.../ENET_5F00_IP.zip
    此致、  
    D. Jenita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenita

    感谢您的答复。

    我们在此处上传 PCAP 文件时遇到了一些问题。 您可以为 PCAP 文件创建一个 zip 文件并将其上传而不会出现任何问题。  
    请尝试此操作、因为两种连接方案的详细日志将帮助我们更好地进行调查。

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archit、

    连接1:
    e2e.ti.com/.../8306.ENET_5F00_IP.zip

    连接2:

    e2e.ti.com/.../ENET_5F00_IPConn2.zip

    我正在我的 PC 中使用用于 EtherCAT 的 TwinCAT、并配置为 TwinCAT-Intel PCI 以太网适配器。 这会导致任何问题吗?

    此致、
    D.Jenita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenita:

    感谢您与我们分享日志。 我们将对此进行深入研究、并尝试以针脚方式指出该问题。

    [报价 userid="594351" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456994/lp-am243-ethernetip_adapter_demo/5634317 #5634317"]我正在我的 PC 中使用用于 EtherCAT 的 TwinCAT 并配置为 TwinCAT-Intel PCI 以太网适配器。 这是否会导致任何问题?

    我将与 EtherCAT 专家核对后再给您答复。

    我的一个问题是: DUT 是否成功地响应场景中的 ARP 请求:"连接1 ",你在你的帖子中显示-箱? 或者在两种连接方案中都出现该问题吗?

    此致
    归档开发