This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:独立式/云 SysConfig 不支持多核配置

Guru**** 2845620 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464963/sysconfig-standalone-cloud-sysconfig-does-not-support-multicore-configurations

器件型号:SysConfig

工具与软件:

 在 CCS 中使用 am263P4-CC 自旋锁示例、加载 SysConfig 时、IDE 知道两个内核 R5FSS0_0和 R5FSS0_1 SysConfig 文件。  请参阅图像和选项卡。

当 core0_0添加共享存储器区域时、core0_1会在其链接器文件中添加共享存储器区域。  

使用独立版 SysConfig 或云版本时、如何为两个内核加载.sysconfig 文件以实现相同的功能。

似乎您一次只能加载一个、当加载内核0_1的 SysConfig 时、代码生成器不会在其链接器文件中添加共享存储器段。

文件菜单只允许创建或打开新文件。  它不允许"添加核心"功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huey:  

    我会尽快将其发送给合适的专家。 这可能是 SysConfig 云/浏览器版本的限制、但我会让他们进一步评论。  

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚意识到我发布了相同的图像两次。  这里是正确的答案。

    请注意、Core0_1 .cmd 具有"区域未在此内核中定义、但由其他内核共享"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huey:

    抱歉,因为我是 OOO 的延迟响应。

    syscfg 中的多核配置通过多核示例的 MCU + SDK CCS 工程提供支持。

    建议采用一个多内核项目并将其用作您的开发基础  

    我们不建议使用独立 syscfg 来设置 mLT 内核环境、因为在配置阶段很容易出现错误。

    如果您需要更多信息、请告诉我