This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634提供 USB 主机模式支持

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467171/am2634-q1-usb-host-mode-support-on-am2634

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634SysConfig

工具与软件:

你(们)好
我们计划在我们的产品中使用 AM2634微控制器、我们需要连接 pendrive 以支持 从 EMMC 复制文件 、反之亦然。 我们计划使用 UART-USB (类型 A) 通过 AM2634的 UART4的转换器模块。  在软件部分、我无法找到 有关 AM2634上 USB 主机驱动程序的任何示例代码/支持。 此外、USB 在 AM2634的 syscfg 工具中不可用。 请告知我、AM2634是否可以满足上述要求、如果支持、请先分享任何参考文档  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishanthkumar、

    AM2634没有 USB 外设、因此 SysConfig 中没有任何 USB 主机驱动程序。 TI EVM 使用 UART 转 USB 仿真桥接器、通过 XDS110电路来处理与 PC 的 USB 通信以进行评估、但这独立于 AM2634 MCU。

    如果在 UART4上使用 UART 转 USB 桥接器、则相同的概念应适用、且您的 USB 驱动器和枚举将来自该桥接器 IC、而不是 AM2634、后者仅配置用于 UART 操作。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:
    感谢您的快速响应和支持

    是的、我们计划使用支持 USB 主机模式的 UART 转 USB FTDI 芯片...我们可以解决此问题