This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1105

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1105, MSPM0C1105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467552/mspm0c1104-mspm0c1105

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1105-Q1、MSPM0C1105

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在将 MSPM0C1105-Q1微控制器用于该工程、但我找不到任何 SDK。 您可以帮助我解决这个问题吗? 我也无法找到数据表和用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     任何人都可以回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    很抱歉耽误你的时间。  MSPM0C1105尚未正式发布(目标为今年3月)、因此这些资源可能无法立即在线获取。 我将为您检查这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    我正在与我们的营销团队核实我们可以为您做些什么。  他们问、您现在是否实际上拥有正在使用的 MSPM0C1105-Q1样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的更新。 我们对此很清楚、但我们只需要检查它是否在市场上可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我明白了。  是的、工业版计划于2025年3月发布、而汽车版计划于2025年3月/4月发布。  当3月发布工业版本时、也将发布支持 MSPM0C1105的 SDK。