This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:GPIO 的行为不同

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468739/lp-mspm0g3507-gpios-behave-differently

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我使用 GPIO 连接到开关。 但对于不同的 GPIO、引脚悬空时的状态不同。  

我没有看到 GPIO 可以连接到上拉电阻器。 那么、我的问题是、当引脚设置为输入并在硬件中悬空时、状态将是什么? 是否未定义?

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 该电阻具有高阻抗、可悬空至任何位置。 但您确实有一个可用的上拉电阻器、在 SysConfig 中、它位于数字 IO 多路复用器功能中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢 Keith!

    起重机