Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, UNIFLASH, LP-MSPM0G3507, ENERGYTRACE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:OPA2365、 UNIFLASH、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我在尝试刷写 MCU MSPM03507时收到此消息。

我看到了这篇相关文章:
1)已尝试1)按住 S1 (我认为 S2拼写错误)和闪存、2)按住 S1并按下然后释放 RESET、然后闪存、没有人能够解决此问题。 J8已连接。 并试图使 J101上的 NRST 保持连接或组装状态、但在这两种情况下都无法正常工作。
我的理解是、该器件的非主存储器需要被擦除、对吧?
那么、非主存储器为空时问题就会消失吗? 我想先确认此过程、然后再擦除非主存储器。
此外、最后 会显示"因此请确保未选中:"。 这意味着通常不应选择"erase main and nonmain memory"、对吧?
谢谢!
起重机