This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:I2C 环回、可以同时发送和接收超过1个字节

Guru**** 2931000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468348/ek-tm4c1294xl-i2c-loopback-is-it-possible-to-send-and-received-more-than-1-byte-at-same-time

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:TMP117

工具与软件:

大家好

我将在 doc spma086中测试 I2C 环回示例、并想尝试同时发送多个字节、是否可以? 我修改了代码、一次发送4个字节、发送似乎可以、但接收4个相同的字节、这是不正确的。  

谢谢你。

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    感谢您的答复。

    是的、您是对的、代码按原样使用、我要尝试的是突发模式 -修改了代码、以一次发送4个字节、并尝试在接收侧接收4个字节、但它接收到4个字节相同的值。 那么、我想在回送模式下、一次不可能超过1个字节?  

    也将查看示例代码。

    有一个问题是、我在浏览您向我发送的 FreeRTOS 代码示例时、想知道在 FreeRTOS 中是否有使用以太网的示例项目? 此外、如果我尝试在 FreeRTOS 中使用以太网、是需要使用 lwip1.4.1还是使用 FreeRTOS 提供的 tcp+IP? 有没有相应的演示?

    此致!

    Ping  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在另一个问题上、在阅读您向我发送的 FreeRTOS 代码示例时、想知道 FreeRTOS 中是否有使用以太网的示例项目 ? 此外、如果我尝试在 FreeRTOS 中使用以太网、是需要使用 lwip1.4.1还是使用 FreeRTOS 提供的 tcp+IP? 是否有与此相关的演示?

    尊敬的 Ping:

     请参阅我刚才回答您的有关使用以太网的 FreeRTOS 的另一篇文章。