This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:USB 复合器件

Guru**** 2767965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468543/tm4c1290ncpdt-usb-composite-device

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

您好!

我正在使用 TM4C1290微控制器。

我设置了一个具有3个串行端口的复合 USB 设备。 我的问题是

如果我假设 Windows 识别的端口顺序是顺序、我是正确的吗

描述符接口的配置?

是不是有可能, Windows 做一个混乱,不尊重这个顺序?

感谢您的答复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="254749" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468543/tm4c1290ncpdt-usb-composite-device "]

    如果我假设 Windows 识别的端口顺序是顺序、我是正确的吗

    描述符接口的配置?

    [报价]

    这更是 Windows 的问题。 我无法回答 Windows 是如何操作的。 在枚举期间、Windows 主机将发送 get_ddescriptor 和其他命令。 器件将在枚举握手过程中回复器件描述。 Windows 如何以超出我所知的任何顺序进行解释。  您可能希望与 Microsoft 一起检查。 话虽如此、为什么这对您很重要? 它们被枚举为三个不同的 COM 端口。  复合信号可以是任何东西(例如 HID 鼠标和 HID 键盘)。 键盘和鼠标之间的顺序对您的应用程序是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、每个端口都有自己的协议。 我无法在主机端实施某种东西来了解端口的用途。

    谢谢