This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:VPP 电源要求与 LaunchPad 和迁移指南不同。

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465509/am263p4-vpp-supply-requirements-different-from-launchpad-and-migration-guide

器件型号:AM263P4

工具与软件:

在 AM263Px 数据表修订版 C 中、VPP 电压最大值列出为1.75V。 此外、数据表要求"当不对 OTP 寄存器进行编程时、必须禁用 VPP 电源。"

不过、AM263到 AM263P 迁移概述(修订版 A)。 建议使用输出1.8V 电压的 ANALDO (也称为 VDDA18_LDO)直接为 VPP 供电。

LP-AM263P4电路板原理图通过这种方式为 VPP 提供 VDDA18_LDO。

设计 LPAM263P4等电路板 VPP 电源会更容易、但在需要时、我们需要谨慎遵循数据表要求。

这引起了两个问题:

  1. 可以为 VPP 提供1.8V 电压吗?
  2. 不对 OTP 寄存器进行编程时是否可以提供 VPP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    该设计建议允许 AM263P 在进行 OTP 编程时提供电压、就像以前一样、唯一的方法是使用外部 LDO–我发现在这里看到的是我给了错误的 LDO 电压、应该读取的电压是1.7V、而不是1.8V。

    让我与设计专家核实数据表要求、但如果我的理解是正确的、您可以在出厂编程流程中使用临时电桥进行一次连接来对电子保险丝编程、然后断开电桥、这样就不会再建立连接。 如果是这样、我认为开关可能比电阻器更适合显示。 如果这是它的工作原理、您获得的优势是不需要在 PCB 上使用 LDO 一次、现在 AM263P 只需使用一个零欧姆或开关即可提供电压。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解释其意图非常有帮助、谢谢。

    澄清我的理解:

    在制造过程中、我们可以从 VDDA18_LDO (焊球 R6)暂时提供 VPP (焊球 N3)以进行 OTP 编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、我在这里只需要澄清具体条件、例如、如果您需要在为 VPP I/O 供电之前对1.8V 电压轨编程、使其降至1.7V 等等 我已发送有关此问题的消息、正在等待反馈。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 AM263Px 基准手动修订版 B。我担心没有看到任何配置可以将 VDDA18_LDO 引脚编程为输出1.7V。 您能说明一下如何操作吗? 或者如何交替提供 VPP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    AM263P TRM 的当前版本似乎还没有此信息、因为它是在上次发布后汇总在一起的。

    AM261 TRM 具有 第节中的信息  6.2.1.1将器件模拟 LDO 用于 VPP 电源

    您可以参考该值作为一系列步骤: https://www.ti.com/lit/ug/sprujb6/sprujb6.pdf#page=225

    此致、

    Ralph Jacobi