This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104-Q1:最新的 CCS 是否支持 MSPM0C1104-Q1?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104-Q1, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468096/mspm0c1104-q1-is-mspm0c1104-q1-supported-in-the-latest-ccs

器件型号:MSPM0C1104-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104

工具与软件:

我正在考虑使用 MSPM0C1104-Q1器件、并已下载其 SDK。 我已将 SDK 路径添加到产品发现路径、但我没有 在"Getting Started"选项卡的器件下拉列表中看到 MSPM0C1104-Q1。 我使用的计算机未连接到互联网、因此必须从另一台计算机下载 SDK 并安装。  

有人能帮我吗?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joe - MSPM0C1104-Q1与 MSPM0C1104是同一器件、因此只需选择它即可。