This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:更改堆栈大小

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467765/mspm0l1227-change-stack-size

器件型号:MSPM0L1227
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

 

我的客户希望将堆栈大小从默认数字"256"更改为其他值。

您能告诉他们如何更改堆栈大小吗?

他们尝试将"-stack size=0x580 -Wi-"添加到属性中的 Arm 链接器标志、但 device_linker.cmd 中的"-stack size =256"未更改。

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现执行此操作的唯一方法是取消选中"Project Configuration->Linker File Generation"、然后编辑 device_linker.cmd。

    这是一段时间以前、所以现在或许有更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    为此、我将取消选中.syscfg 中 Bruce 提到的设置、然后手动复制和编辑或创建您自己的链接器文件。

    但正如您提到的、启用此选项后、链接器文件是由 SysConfig 编写的、SysConfig 工具当前不会考虑您的链接器标志、而是只插入默认链接器。