This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519闪存磨损矫正

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467930/mspm0g3519-mspm0g3519-flash-wear-leveling

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

各位同事、您好!

MSPM0G3519是否具有硬件级闪存磨损矫正功能? 是否有软件库? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0G3507中有一些 EEPROM 示例声称"尽可能延长闪存的寿命"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有具有特定闪存磨损矫正的硬件。  

    不过、正如 Keith 提到的、我们提供的确实是 EEPROM 仿真示例。 这些示例旨在模拟我们的板载闪存中的实际 EEPROM、它们主要用于策略性地利用闪存来更大限度地延长其寿命。  

    这些示例可在[SDK 安装路径]\examples\nortos\LP_MSPM0G3519\EEPROM 中找到

    您还可以在此处找到两个示例的文档: 键入 a键入 b