This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:AM263x 基于 Arm®︎ 的 MCU 通用 LaunchPad™︎ 开发套件上的 GPIO/外设不能产生任何输出

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468315/lp-am263p-gpio-peripherals-on-am263x-arm--based-mcu-general-purpose-launchpad-development-kit-won-t-produce-any-output

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

您好!

我有 基于 ArmRegistered的 AM263x MCU 通用 LaunchPad 开发套件、我正在尝试让一个简单的闪烁程序和 MCAN 正常工作。 尽管我已经尽力而为、我仍然无法从电路板获得任何种类的输出(诸如"Hello World"的控制台输出除外)。 我已关注教程并浏览过论坛、但我似乎无法找出导致这一问题的原因。 我还在 CAN 和各种 GPIO 输出上使用示波器进行了探测、此处什么都没有。 没有什么是抛出任何错误,所以我不知道什么样的资源是最好提交与此帖子,但我会提交我认为可能有用的。 提前感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donovan:

    为了进行确认、您可以连接到 AM263x R5内核、加载示例、执行该示例、但您没有在 LaunchPad 引脚上观察到预期的输出?

    此致、

    Brennan