This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SAFETI-HALCOGEN-CSP 信息请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137, SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465051/tms570ls3137-safeti-halcogen-csp-information-request

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:SAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGENSAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

工具与软件:

您好!

我提交了一个客户支持请求单 、其中涉及一些 SAFETI-HALCOGEN-CSP 说明、但被重定向到此处发布。

我期待通过 TMS570LS3137与 HALCoGen 生成的 HAL 固件、F021闪存 API 和 SafeTI 一起工作来开始认证工作。

查看 此处提供的信息 并观察 SAFETI-HALCOGEN-CSP 软件包的下载申请表后、我希望获得以下几个问题的解答:
1.要确认、CSP 是否包含 HALCoGen 生成的 FreeRTOS 端口所需的 IEC 61508文档和测试证据? TAU 不支持 FreeRTOS、但想了解 CSP 封装覆盖的范围。
2.要确认的是、CSP 是否包含用于 TMS570LS3137的 F021闪存 API 的文档和测试证据?
3.为了确认, CSP 是否包含 SafeTI 的文档和测试证据,或者我们是否需要 单独购买 SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP ?
4.确认 TAU 在 TMS570LS3137上支持 FEE 操作?
5. SAFETI-HALCOGEN-CSP 软件包的 TI 软件批准页面详细说明"单项目"许可证费用为12,000美元、"多项目"许可证费用为25,000美元。 为了确认这些价格是否为最新且以美元为单位? 此外、一个项目是什么? 这与单个 CCS 项目还是单个用户有关? 请提供有关小型开发团队所需许可证的信息。
6.是否需要在外部购买 LDRAunit 才能运行 TAU /提供的测试?

非常感谢您的参与、如果您对上面列出的问题有任何疑问或需要任何澄清、敬请告知。

此致、

Tyler