This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:AM243x LaunchPad (AM243x-LP)和 CC33xx LX 基板-串行监视器输出问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469160/lp-am243-am243x-launchpad-am243x-lp-and-the-cc33xx-lx-base-board---issue-in-serial-monitor-output

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

您好!

 我已在器件处于 UART 引导模式时使用命令提示符将 program_application_and_wifi_fw.cfg 文件刷写到闪存中。 我得到了闪烁的预期输出。 我已附加输出的图像。

然后、将引导模式更改为 QSPI、然后上电并监控串行监视器中的输出。 我收到"部分测试失败"消息。 我在下面附上了我的设置和输出图像。 问题可能是什么、问题在硬件或软件中? 请提供一些指导?

我尝试刷写 only_wifi_fw.cfg 文件。 我将获得相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    此问题主要是由于映像的身份验证失败。 如果您选中命令4、则刷写的是 GP 应用程序映像(.appimage 扩展名)、而其余映像为 hs fs。 对于第4条命令、请刷写 hs_fs appimage、它应该会解决该问题。

    此致、

    开会。