This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS2780EVM 扬声器输出振荡

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485170/tas6584-q1-tas2780evm-speaker-output-oscillation

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

你(们)好

我想知道在扬声器输出端连接1uF 电容器是否会在额定功率输出端引起振荡(或没有播放条件)? 因为我的客户要求放大器在这种情况下保持稳定。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要讨论哪种器件?  TAS6584或 TS2780?

    1uF 是如何连接的?  与负载串联还是与负载并联?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉拼写错误。 我指的是 TAS6584;该电容器与扬声器负载并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它仅与负载并联1uF、则驱动它的放大器应该没有问题。   

    此致、
    Gregg Scott