This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:从睡眠模式转换到模式

Guru**** 2785675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482269/taa5242-mode-transition-from-sleep-mode

器件型号:TAA5242

工具与软件:

您好!

我们的客户有一个问题、即如何从睡眠模式返回到正常模式。

客户是否只是输入 CLK 才能将 TAA5242从睡眠模式返回至正常模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    是的、要退出睡眠模式、您需要提供 ASI 时钟。 如果在目标模式下使用器件、则需要提供 BCLK 和 WCLK、在控制器模式下、需要提供 MCLK 和使用的任何外部时钟。

    如果他们对此还有更多问题、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢你的帮助。

    客户有一些相关问题、以确保他是否需要再次通电。

    只要客户不更改 ASI 模式、我们是否了解他不需要再次进行上电循环?

    在他的应用中、由于他只是将模式从睡眠模式切换到活动模式、反之亦然、因此他认为不需要再次上电。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果器件的电源保持恒定、则在应用 ASI 时钟时、器件将自动退出睡眠模式、并且所有设置都将保持不变、尤其是对于由硬件控制的器件(如 TAA5242)。 无需电源循环。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    非常感谢、我认为您的建议可以解决客户问题。

    此致、