This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:MCLK 只能是12、12.288、13、16、19.2、 19.68、24或24.576?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485753/pcmd3140-mclk-can-only-be-12-12-288-13-16-19-2-19-68-24-or-24-576

器件型号:PCMD3140

工具与软件:

MCLK 确实必须是所列出的8个频率之一吗?  考虑到该部件具有 PLL 并且我确实计划使用 PLL、这似乎有点奇怪、因为 DS 显示它是实现最佳性能所必需的。

I AM 主模式、FS=16000、4个 TDM 时隙(每个时隙32位)。

DS 引用了 SBAA495A、这似乎也表明必须使用8个中的一个。

感谢您的帮助、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    根据 MCLK_FREQ_SEL_MODE 位设置(以蓝色下划线)、MCLK 可以是:

    1) 1)您提到的8个固定频率之一、或

    2) 2) FSYNC 的倍数、可以从 MCLK_RATIO_SEL 配置(以红色下划线显示)中选择该比率

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan