This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用 TPA3255DDV 替代 TAS5261–PWM 输入兼容性?

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5261, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484059/tpa3255-replacement-of-tas5261-with-tpa3255ddv-pwm-input-compatibility

器件型号:TPA3255
Thread 中讨论的其他器件:TAS5261

工具与软件:

您好!

我之前在我的设计中使用了 TAS5261、它具有 PWM 输入。 由于它现已过时、我计划将其替换为主板上的 TPA3255DDV 印章 PCB。 该 OBSOLETE 元件接收到 LTC6992-2生成的 PWM 输入信号。

您能否确认 TPA3255DDV 的直流输入(输入 A 和输入 B)是否可以在 PWM 信号下运行?

我期待您尽快作出答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atefeh:

    TPA3255是一款模拟输入器件、并且输入端需要直流阻断电容器。 您可以输入 PWM 信号、但由于输出端采用 LC 滤波器和输入端采用直流阻断、因此输出将是带限 PWM 信号。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remsey:

    非常感谢您的回答。

    如果我使用 RC 低通滤波器 而不是 10µF 输入电容器 有可能吗?

    此外、我的 PWM_A 和 PWM_B 信号—一个信号是另一个信号的转换版本。 这会导致任何问题吗?

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Atefeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atefeh:

    10uF 的用途是创建一个高通滤波器、而不是低通滤波器。 需要在输入端使用电容器。

    我不确定转换后的版本是什么意思。 如果这是问题、TPA3255可以支持差分和单端输入。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复;非常感谢。

    我指的是旧 IC 的 PWM 信号、它具有180度的相位差。 我想在压印的 PCB 上使用新的 IC 替换旧的 PCB。 现在我的问题是、新芯片是否可以输入 PWM 信号运行。 是否应该使用 RC 或 LC 滤波器将 PWM 信号转换为模拟信号? 如果新芯片直接与 PWM 配合使用、那会很理想。

    在新 IC 中、我们有0°、60°、180°等不同的相位选项 如果我将输入 A 连接到 PWM_1、将输入 B 连接到 PWM_2 (它180°与 PWM_1异相)、我是否可以实现适当的音频输出? 此外、M1、M2或任何相关配置是否存在任何特定问题?

    我期待您的回复和您的见解总结。

    非常感谢
    此致、
    Atefeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atefeh:

    如果信号的两个输出恰好是180个相位差、并且在滤波后得到的音频信号仍然是180个相位差、那么这是可以接受的。 我会小心确保产生的滤波音频信号具有180异相、而不仅仅是按 PWM 开关频率的一半进行时间偏移。 除此之外、TPA3255的输入引脚上仍需要直流阻断电容器。

    由于您要从 TAS5261改用 PBTL 工作模式(M1低电平、M2高电平、输入 C 和 D 拉至低电平)、因此我假定您将在 PBTL 工作模式下使用器件。 我们能做的就是从调制器获取 PWM 输出并对其进行滤波以获取信号。 然后、您可以使用单端到差动转换器为 TPA3255的输入生成差动音频。 您可以在 EVM 用户指南中查看该电路。  

    此致、

    Ramsey