This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:检查 TPA3225DDV 的原理图

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484539/tpa3255-checking-schematic-of-tpa3225ddv

器件型号:TPA3255

工具与软件:

大家好!

我的客户正在设计和开发 TPA3255并检查其运行情况。 它们是指 TPA3255EVM。

按照以下步骤进行评估期间、PVDD 引脚(引脚29、30、31)烧坏。 我们将调查 故障原因。

PBTL:与 EVM 等效

散热器:相当于 EVM

电源:DC48V

电源:基于100V 的广播单元(连接到输出变压器)

[程序]

1)交流/直流电源的输出端子(+48V)与电路板 K99415600的电源连接器的+极之间连接一个模拟电流表。 27.7 Ω 和示波器连接到了

输出变压器的次级侧。

2)开启电源后、-30dBm 输入(输入600 Ω 端子)为输入、输出调整 VR1设置为最小值。 检查示波器是否输出波形。

3)移除示波器后, VR1被设置为接近中心,然后失败。 TPA3225的引脚发出火花。 电源上升时会输入复位、并且输入信号已处于输入状态

在复位期间、如果之后释放复位、就会产生过大的浪涌电流并且电源引脚烧断?

[问题]

[1]您能检查一下原理吗? 我想发送一条私人消息。 您能告诉我技术支持人员吗?

[2] TPA3225是否需要上电序列? CR 滤波器配置为 PVDD (48V)→直流/直流→3端子稳压器。 时间略有滞后。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    您是否可以附加您提到的文件?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。

    我想发送私人消息、但找不到要发送私人消息的项目。

    您可以给我发送私人消息吗? 我要发送原理图来回复这一消息。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我给您发送了一条私人消息。

    此致、

    Ramsey