This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:MCLK 配置对于播放正常工作是否是必需的?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485093/tas5711-is-mclk-config-mandatory-for-playback-to-work

器件型号:TAS5711

工具与软件:

您好!

我们尝试将 TAS5711与 M2S 接口上的平台结合使用。 我们已经能够为 TAS5711芯片提供 LRCLK、SCLK 和 SDIN、但音频播放不工作。

数据表说明:"时钟部分使用 MCLK 或内部振荡器时钟(当 MCLK 不稳定、超出范围或缺失时)来产生以512倍 PWM 开关频率运行的内部时钟(DCLK)。"  那么、我的问题是:MCLK 对于音频播放的工作是否是强制性的?

现在、根据该主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591485/tas5711-mclk、将 SCLK 与 MCLK 短接应该会为这两个引脚提供必要的时钟。 但即使这样做也不能使播放正常工作。  如果必须提供 MCLK、这是不是正确的方法? 但我们还在寻找软件配置。

请告诉我。  谢谢。

- Shubhro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubhro:

    是的、如果源不提供 MCLK、则将 SCLK 和 MCLK 连接在一起是提供 MCLK 的最佳方法。 您能否看到器件是否报告了故障?

    此致、

    Ramsey