This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320EVM:TAS2320EVM 测试问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485151/tas2320evm-tas2320evm-test-issue

器件型号:TAS2320EVM

工具与软件:

1.可以工作的情况是、只连接 USB 电源且 PPC3开路且连接 I2C、芯片似乎有其原始配置、不需要 PPC3

2.如果我通过 J13提供 PVDD (我们尝试了3.4~14V)并让 J20和 J30开路、则放大器没有输出并且看起来不起作用。

3.如果我由 VBAT(J30)供电, PVDD 的电压始终为14V ,不能改变。 放大器有输出、但似乎处于硬件模式。 (硬件模式与软模式相同)

4.如果我将 EVM 连接到 PPC3、输出削波后约为3W。我尝试通过 PPC3配置 EVM 板、但它无法正常工作。

5.我按照下面的顺序,但它不起作用。

  • 将 AC-MB 上的 SW2设置为 OFF / OFF、以停止时钟和音频播放。
  • 进行所需的任何 PPC3调整。
  • 将 AC-MB 上的 SW2重新设置为关/开、以恢复时钟和音频播放。--VIN 的电流为~1.6A、输出为 OUT。 如果重新供电 VIN ,IVIN 恢复和输出恢复,但似乎失去了 PPC3的配置和只是硬件模式。

该 EVM 的设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evie、

    由于我们已经通过电子邮件支持此问题、我将在此处关闭此主题。  

    此致、

    Nayeem