This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:PPC3应用程序安装不能正常运行

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486711/tas2563ybgevm-dc-ppc3-app-installation-is-not-working-properly

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

您好、有些工程师。

我安装了 PPC3、以便与 TAS2563 EVM 配合使用。

当我打开应用程序并登录时、安装的 PPC3应用程序显示"Access Denied"(访问被拒绝)、帧呈灰色显示。(Image_1)

当我退出一次时、"访问被拒绝"消息消失了。 但是、当我在框内点击时、它仍然处于"加载"状态、并且没有移动。(Image_2)

当屏幕处于"正在加载"状态时、我无法在屏幕上执行任何操作、因此我在任务管理器中结束了任务。

此外,在尝试上述两次或三次后,当我尝试登录时,出现消息"访问被拒绝",我根本无法登录。(Image_3)

PPC 上的版本是 v3.2.1、我了解它是最新版本。(Image_4)

请告知我使用 TAS2563评估板所需采取的步骤。
任何类型的帮助将会非常感谢。

S.Fumiya