This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TDM 设置

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480849/tas6684-q1-tdm-settings

器件型号:TAS6684-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS6584-Q1

工具与软件:

TDM 设置

大家好、团队成员:

客户设计的 AMP 电路使用 TAS6584-Q1、具有4通道输出、在 I2S 模式下运行时、TAS6584-Q1可输出清晰的音频。 但当它 在 TDM 模式下运行时、只有2个通道有声音输出(1个和3个通道)、数据长度为32位(LRCLK=48kHz、BCLK=6.144MHZ)、我已随附 tas6584原理图和寄存器设置、请帮助复查。 谢谢!

  e2e.ti.com/.../TAS6684TDM_2800_128FS_2900_.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    提供了大量数据。  您能概述一下您的系统吗?  您是否使用 LL 通道、是否使用 SDOUT 功能?  您是否曾尝试关闭所有 DSP 功能、以及是否可以运行一个简单代码、看看四个通道都可用。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    tas6684的问题尚未解决、它是车载信息娱乐( IVI )系统。 音频信号处理大致如下:SoC (主器件)- DSP (AK7739)- AMP (TAS6684)、不使用 LL 通道和 SDOUT。 我不知道如何关闭 TAS6684的 DSP、您能提供给我一个简单的 TAS6684寄存器配置代码吗? 放开你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我看到您的系统是 TDM4、32位时隙宽度、数据中没有偏移、48kHz Fsync。

    我认为 LL 通道并没有偏离正确方向、请参阅下面的 ASI 值。  如果未显示、则为默认值。

    寄存器-->值

    0x21 -> 0x15  //TDM 模式、Fsync 少于8个 SCLK
    0x23 --> 0xFF //32位字(用于 SDIN)
    0x25 -> 0xFF //32位字(对于 SDOUT)
    0x26 --> 0x32 //32 位字(辅助)
    0x27 -> 0x00 //默认值
    0x28 -> 0x00 //默认值
    0x29 --> 0xFF //将低延迟通道移出、因为未使用

    此致、
    Gregg Scott