This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:使用多个模拟麦克风进行音频录制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486262/tlv320aic3263-audio-record-with-multiple-analog-microphone

器件型号:TLV320AIC3263

工具与软件:

您好!

编解码器的 Im 配合使用。 我的目标是使用单个 SAI 接口同时从两个独立的模拟麦克风录制音频。

MIC1 -> INxL

Mic2 -> INyR  

ADC 处理块-> PRB_9 (流模式)

CM1配置-> 0.9V。   

PGAL P/M --> INxL/CM1

PGAR P/M --> INyR/CM1

Im 能够从左 ADC 通道上的麦克风成功录制音频、但无法完全从右通道录制音频(对于每个 ADC 增益和 PGA 增益配置、音量都很低)。  

我已经验证了我的硬件和一切似乎是正常的,我是什么错编解码器配置?   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以发布您使用的寄存器配置? 寄存器转储呢?

    此致!
    MIR