This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:孔径开口

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485590/tas6424e-q1-aperture-opening

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有基于0.1mm 厚模板的孔径开口建议? (我知道我们的 数据表中将使用0.12mm 模板厚度、但客户希望使用0.1mm)

此外、此器件的共面度最大为0.1mm、对吧?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

     对不起,我没有完全遵循。 您能告诉我您谈论的是数据表中的哪个参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    有关详细信息、请参阅下图。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

     我们没有特别尝试使用0.1mm,不确定结果。