This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:3.0W 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486671/lm4991-3-0-w-mono-analog-input-class-ab-audio-amplifier

器件型号:LM4991
主题中讨论的其他器件:LM48511

工具与软件:

我们使用的是 LM4991LD/NOPB 3W 功率放大器。 我们需要5W 的放大器。 请建议使用哪一个放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    请提供有关您的要求的更多详细信息、以便做出更好的选择:

    • D 类也是一个选项吗?
    • 可用的电源电压是多少?
    • 负载阻抗是多少?

    如果您使用4欧姆负载、至少5V 的电源和 D 类架构是可以的、LM48511是可以选择更高功率的。
    如果您有更高的电源轨、则可以考虑使用更高功率的器件、如 TPA311D1。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    LM4991LD/NOPB

    我们使用的是 LM4991LD/NOPB 3W 功率放大器。 我们需要相同的封装和相同尺寸的 电压电平(+5V 和+3.3V)我们需要一个5W 8欧姆的功率放大器。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    不要认为有适用于更高功率的引脚对引脚版本。 您可以参考我以前的建议。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师