This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:PVDD 电流的接地路径

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487196/tpa3223-ground-path-for-the-pvdd-current

器件型号:TPA3223

工具与软件:

您好!

我想将 PVDD 电压轨的电流路径隔离到 PCB 上的单独路径。 这可能是芯片内部 PVDD 放大器的接地是分开的吗? 如果是、那么哪些引脚专用于该电流路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery

    芯片内部的 GND 均已连接。

    因此我们不建议在芯片外部使用单独的 GND。

    谢谢

    Jesse