This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:与 ADC5140相匹配的单端到差分电路

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, OPA1678, TLV320ADC5140, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140TPS65131、TPS62933

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 OPA1678实现 单端到差分电路、输入是有线麦克风音频、并且输出音频数据将更改为差分数据、然后将其发送至 ADC5140。  

当我输入2Vrms 正弦波形时、输出波形将会失真(THD 约为1.6%)、如果我将输入电压降低至1.6Vrms 、失真将消失、您可以帮助检查  OPA1678电路是否出现了问题吗?

这是因为承载能力?

下面是 OPA1678电路、请参阅第2页上的 U24器件

e2e.ti.com/.../Partyband-M_5F00_EV1_2800_ADC5140_2900_-SCH.pdf

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    [quote userid="570922" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140当我输入2Vrms 正弦波形时、输出波形将产生失真(THD 约为1.6%)、如果我将输入降低至1.6Vrms、失真将 消失、

    电路增益在 U24中约为1.36V/V、其中2Vrms 的输入约为2.83Vpk 将产生3.85Vpk 输出摆幅。 似乎处于工作范围内。  

    一个建议、我想打开差分2kΩ、它是 LPF/2.7nF 或29.5kHz 范围(输出上的1kΩ 和4.7kΩ 也会衰减输出摆幅)。 什么是 C313 = 272、2.7nF? 根据交流响应、输出似乎是稳定的(但我可以稍后检查相位裕度)。  

    e2e.ti.com/.../OPA1678-E2E-03062025.TSC

    此外、您没有提到您正在驱动什么负载。 如果输出电流超过以下额定值、则可能会失真。 请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    值是 C313 = 272、2.7nF? [报价]

    正确、C313 =2.7nF

    我使用 opa1678来驱动 TLV320ADC5140 (我是说音频数据将发送到 ADC5140)我还在数据表中发现 ADC5140交流输入阻抗为2.5k Ω/10k Ω/20k Ω(这是 TI 器件、您可以查看数据表)

    您是否认为 ADC5140输入阻抗过低并导致失真?  

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:  

    电路中使用了哪些类型的陶瓷电容器?

    对于音频应用、建议使用 NP0 (C0G)电容器。  不建议使用 X7R 和 Y5V 陶瓷电容器。 如果选择了错误的电容器、则可能是电路失真。  

    [报价 userid="570922" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140 "]当我输入2Vrms 正弦波形时、输出波形将出现失真(THD 约为1.6%)、如果我将输入电 压降低至1.6Vrms、失真将消失、您能帮忙检查  OPA1678电路是否有问题吗?

    1.6%的 THD 是巨大的。 1.6Vrms 时的 THD 是多少?

    您可能未在系统中描述某些内容。 系统使用+/-5Vdc 供电。 下面列出了哪些类型的电源 LDO 和额定电流? 您的负载阻抗是多少? 我需要额外的信息来确定发生了什么情况。  

    [报价 userid="570922" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140/5698744 #5698744"]我还在数据表中发现 ADC5140交流输入阻抗为2.5k Ω/10k Ω/20k Ω(这是 TI 器件、您可以查看数据表)

    ADC5140前面有一个22uF 陶瓷电容器、对于低端(HPF)应该可以。 您通过 ADC 设置配置到了什么。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    对于音频应用、建议使用 NP0 (C0G)电容器。  不建议使用 X7R 和 Y5V 陶瓷电容器。 如果选择了错误的电容器、则可能是电路失真。  [报价]

    对于 NP0电容器、客户已经在 C313和 C314上使用、这是低电容、但对于其他电容器(电路中为22uF)、他们没有 电容较高的 NP0

    1.6%的 THD 是巨大的。 1.6Vrms 时的 THD 是多少?[/QUOT]

    是的、THD 在2Vrms 时为1.6%、非常大、而 THD 在1.6Vrms 时会降至0.05%。

    您可能没有在系统中描述过某些内容。 系统使用+/-5Vdc 供电。 下面列出了哪些类型的电源 LDO 和额定电流? 您的负载阻抗是多少? 我需要额外的信息来确定发生了什么情况。  [报价]

    它们使用降压稳压器 TPS62933 (24V 至5V)和 DCDC TPS65131 (5V 至+-5.5V)、我认为 OPA1678的电流很小、大约是10mA? 我附加了有关电源器件的原理图、   您可以在第1页找到 TPS62933、在第2页找到 TPS65131、您认为电源有问题吗?  

    e2e.ti.com/.../Partyband_2800_TI_29005F00_MAIN_5F00_SHC-V0.1.pdf

    在 ADC5140前面有一个22uF 陶瓷电容器、该电容器应该适用于低端(HPF)。 您通过 ADC 设置配置到了什么。  [报价]

    现在是2.5千欧 ADC 交流阻抗、我要增加阻抗以查看是否可以改善 THD。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    [报价 userid="570922" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140/5700761 #5700761"] TPS62933 (第1页)和 TPS65131 (第2页)、 您认为电源有问题吗?  [报价]

    是的、您的开关电源可能出现了问题。  

    我不知道开关是专为 DCM 还是 CCM 模式设计。 换句话说、我需要知道最小值和最大值是多少 电流的损耗。 如果开关是针对 CCM 设计的、那么 THD 较差可能是您的问题。  

    [报价 userid="570922" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140/5700761 #5700761"]在 ADC5140前面有一个22uF 陶瓷电容器、适用于低端(HPF)。 您通过 ADC 设置配置到了什么。  [报价]

    此外、我需要知道开关的截止频率是多少。 这也确定了系统对音频输出的 THD 噪音的高频成分。  

    对于精密音频应用、通常应始终对应用使用 LDO。 同样、您从未提到过什么是扬声器或耳机的输出阻抗。 我需要知道 OPA1678的输出电流是多少。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    [报价 userid="423757" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483473/opa1678-single-end-to-difference-circuit-matched-with-adc5140/5702461 #5702461"]我不知道开关是设计用于 DCM 还是 CCM 模式。 换句话说、我需要知道最小值和最大值是多少 电流的损耗。 如果切换器是针对 CCM 设计的、则较差的 THD 可能是您的问题[/QUOT]

    我认为 TPS62933处于 DCM 模式、因为负载电流应该小于100mA、您是说 CCM 模式下的 TPS62933会导致 THD 较差?

    此外、客户添加 LDO 以降低电源纹波、现在就使用如下所示的 opa1678电源树:

    再次说明、您从未提及什么是扬声器或耳机的输出阻抗。 我需要知道 OPA1678的输出电流是多少。[/QUOT]

    我来澄清一下 OPA1678电路、输入是有线麦克风、输出将是 ADC5140+BT SOC+放大器+扬声器(3欧姆/4欧姆)、您可以看到下面的电路、您希望哪个阻抗?

    为了提高效率、我会预订您的日历来举行会议。 谢谢。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:  

    此外、客户还可以添加 LDO 来降低电源纹波、现在可使用下面的 opa1678电源树:

    请检查以下+/-5Vdc 电源轨。 对于精密音频应用、电源纹波电压必须降低至约1mVpp。 例如、5.000VDC ±< 1mVpp、并将高频噪声限制在5kHz 以下(首选< 1kHz)。  

    我不知道客户选择了哪个 LDO。 如果24V 和5V 开关无法将其开关 PWM 频率降至低于5kHz 或更低(开关中的截止频率极点)、则 LDO 可能无法通过其 PSRR 进一步衰减。 换句话说、当负载电流增加时、客户的电源轨噪声过大并且充满谐波。  

    我发现客户使用 OPA1678来驱动 ADC、即使输入为2Vrms、该 ADC 也不会有明显的负载变化。  

     

    为了证明我的观点、您可以在 LDO 输出中的+5Vdc 和-5Vdc 处连接示波器探头、并比较1.6Vrms 和2Vrms 下的直流电源电压轨、您应该会观察到直流电源纹波电压显著增加。 否则、问题出在后级、如下图所示、因为扬声器为低阻抗、我不确定驱动器是否能够在输入音频幅度增加时处理动态负载。  

    您在哪个点测量了  THD 约为1.6%或0.05%时的 THD 失真?

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢会议时间,我们在 WebEx 上讲过,客户移除接口电路如下, THD 可以改进。 请帮助弄清楚该电路为什么影响 THD、如果该电路有问题、请纠正客户的问题。

    我将与客户合作检查电源噪音问题、并再次与您联系、谢谢。

    连接 SCH

     e2e.ti.com/.../3554.Partyband-M_5F00_EV1_2800_ADC5140_2900_-SCH.pdf

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    请让客户将 AP 音频的输出阻抗与端接电阻器 R105和 R106 (包括电容负载)相匹配。  

    我还在 WebEx 消息传递系统中进行了回复。 因此、我将关闭该查询。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond