This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:因热故障降低增益

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486185/tpa3126d2-gain-down-by-thermal-fault

器件型号:TPA3126D2

工具与软件:

您好!

我们的客户询问 TPA3126D2增益是否因热故障而降低。

当他对系统进行测试时、他可以看到当因热故障置为低电平时、TPA3126D2输出电压下降。 尽管他仔细获取了数据表、但这并没有描述热故障事件导致的增益下降。

您能否指出 TPA3126D2增益是否因热故障而降低?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、寿郎

    触发器件的热性能后、输出将进入高阻态模式。

    此处的"降低增益"是指输出未进入高阻态、仍会输出小信号?

    客户能否在 LC 钳位器之前确认是否存在 PWM 波形。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    非常感谢您的帮助。

    当我仔细检查他的测试结果时、这个问题似乎起作用。 客户估算出大振幅波形(即1.8Vpp/200Hz)、并通过32dB 增益设置达到 PLIMT 40W。 TPA3126D2保持输出波形、但振幅会受到限制。

    当 PLIMT 工作时、您恰好知道增益是否应该降低。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无论 PLIMIT 如何、增益都是相同的。 信号将被放大相同的量、但会更快发生削波、

    此致、

    Ramsey