This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 Zobel Network

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487658/tas3251-tas3251-zobel-network

器件型号:TAS3251

工具与软件:

您好!

在 TAS3251输出上、我们具有以下滤波器网络、并且在我们的首次测试中、Zobel 网络的所有电阻器都被烧毁。

扬声器的阻抗为6欧姆。

我告诉采购部门购买4.7欧姆至22欧姆的电阻器和1nF 至33nF 的电容器。

您能给我建议一下我应该使用哪些值吗?

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    如果 Zobel 中的电阻器烧毁、则可能的问题是电阻器的额定功率。 确保电阻器的额定值适合预期的功率。 该器件的一些常见 Zobel 电路是1uF 和3.3Ohm 或220nF 和1Ohm RC 电路。

    此致、

    Ramsey