This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:电流/电压感测

Guru**** 2805985 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484383/tas2564-current-voltage-sense

器件型号:TAS2564

工具与软件:

你(们)好

我对 ADC 感应满量程规格有疑问

TAS2564规格说明电压感应满量程为14Vp

但 ADC 满量程 通常为1V 或2V、如何计算得出14Vp 结果?

同样的 电流感应满量程问题是3.3A

如何将 ADC 满量程电压单位转换为电流单位?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在表中看到的值(14V 和3.3A)对应于数字数据的满量程值、因此、基本上如果您将器件配置为通过 SDOUT 发送 Vsense 数据、并接收数字满量程值、则意味着 Vsense 是14V、可以从此处计算除满量程以外的其他值。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于电流感应满量程3.3A、  

    它是否为3.3A * 4.24欧姆= 14V (满量程)?

    谢谢

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如前所述、SDOUT 引脚输出的数字数据将是3.3A、相当于0dBFS。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师