This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:系统时钟

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486937/pcm1794a-system-clock

器件型号:PCM1794A

工具与软件:

您好、先生、

您能否确认可以为 DAC 的系统时钟提供 FPGA。

我期待着你尽早答复。

谢谢你

此致、

Kalpana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpana、

    数据表中提供了此信息。 请参阅部分  7.3.1. 也可输入系统时钟 表2。 通用音频采样频率的系统时钟速率、以便查看给定采样频率下可接受的系统时钟。  另请 查看  第6.6节 数据表中的时序要求  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    上电后我还有一个问题 PCM1794A、默认情况下我们两个差分通道都获得0.808mA。 您能否澄清一下这一点、即使在编程后、我们也在两个通道上获得相同的电流、电流没有变化。

    此致、

    Kalpana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当您打开设备电源时、设备 处于空闲模式、即使您对其进行编程也是如此。  一旦你开始运行信号,那么不同的模块会启动. 因此,对于不同的部件  ,电流可能改变或不编程后.

    此致、

    Arash