This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:PCM5242

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487758/pcm5242rhbevm-pcm5242

器件型号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他器件:PCM5242PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

PurePath Console 3似乎是运行 PCM5242软件的途径。 我申请 PurePath Console 3应用的访问权限、我们公司已将其用于您的许多产品。

Kp Raley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    PCM5242使用 PurePath Console 2作为该 EVM 的控制软件。 这包含在对 PUREPATHCONSOLE 的请求中。 它会列为版本2。

    我检查过、没有看到您名下的请求。 请使用以下链接提交: https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、Jeff。 我们将 PurePath Console 3用于许多其他部件、并错误地假定其中一个部件只是需要一个 PCM5242应用程序。 感谢您提供 PurePath 控制台2的访问权限。 它已经安装、我们的团队将立即开始使用它。