This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1EVM:文档参考:SLOU194-2007年8月

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487617/tpa2013d1evm-document-reference-slou194-august-2007

器件型号:TPA2013D1EVM

工具与软件:

您好!

在评估板电路上、R5保持高电平以接通升压转换器。

R6保持高电平以在 D 类放大器上启用。

R5和 R6均为270欧姆、因此当启用"关闭"功能时、两种情况下仍消耗电流18.5mA。

我以为"停机"操作时的电流消耗是相同的。

我们可以将 R5和 R6更改为12K 欧姆吗?

此致、

Harnek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harnek:

    您可以调整这些逻辑引脚的电阻器值。
    我认为生成 EVM 值的原因是为 LED 获得合适的电流、如果不需要此类信号、您当然可以使用不同的电阻值。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的快速响应、这对您有所帮助。

    我想您是对的、上拉电阻器值与 LED 电流的关系更密切。

    此致、

    Harnek